This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:关于双四核x 3+DRC条件的设置

Guru**** 2535770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/638671/tlv320dac3203-about-setting-for-biquad-x-3-drc-condition

部件号:TLV320DAC3203

关于TLV320DAC3203 DAC功能,请让我查看下面的双四核x 3+DRC和DAC FS=16kHz解决方案。

----------------------------------

①I您认为推荐方法是以下应用说明Page-23, PRB_R1~PRB_R18中的选择。

在细小的大小写中,是否与PRB_P5匹配,是否正确?

②If ①正确,不必要的双四核是No=2~23,并设置为N1=N2=D1=0,正确吗? (在单色条件下)

③Is插值过滤器需要设置“A”? (因为DAC_FS=16kHz条件)

④About DRC,HPF截止值为默认值:0.0.0166万 LPF*DAC_FS,LPF截止值为默认值:0.0.0033万 *DAC_FS。

我认为在使用HPF和LPF的情况下,它没有带宽。

这意味着DRC在默认情况下不执行,并且应更改符合条件的设定点,是否正确?

----------------------------------

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    根据您的要求,您可以按照1中的建议使用PRB_P5。
    如果您只使用3个Biquad,则应保留其他2个Biquad系数的默认值。 默认值为“全通过”。
    您可以使用插值滤波器A或B,两者都有0到0.45F的通过带。
    我将检查DRC HPF和LPF的默认条件,但我认为您是对的。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万-桑

    很抱歉还有其他问题,

    客户希望在DRC上设置低于规格,但没有找到电阻器映射的设置点。
    哪个电阻器MAP低于设置值?

    ----------------
    ・攻击时间:TA= 1毫秒
    ・释放时间:TR=50ms
    ・回转比:R=1/8
    ----------------

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,

    在TLV320DAC3203 DRC上,您可以设置攻击和衰减率,这意味着您可以设置DRC反应的斜率,而不是时间。 DRC保留时间可用作释放时间。 还将在攻击/衰变率中实施挥杆率。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器