This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/PurePath-CMBEVM:我的主板已选择##39;t与PurePath控制台2匹配

Guru**** 2379400 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756MDCAEVM, TAS5756M, TAS5754M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/638375/webench-tools-purepath-cmbevm-my-motherboard-dosen-t-match-the-purepath-console2

部件号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5756MDCAEVMTAS5756MTAS5754M

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我的主板剂量与PurePath控制台2不匹配。  (从淘宝购买)

请为我们检查问题。

Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您正在尝试连接哪一个EVM TAS5754? 收到此消息时是否附加了EVM? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想连接TAS5756MDCAEVM。 昨天测试主板时,我没有连接任何东西。
    如果我同时连接TAS5756MDCAEVM和主板,PurePath控制台是否应正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jingran,

    在启动PPC2 (PurePath Console 2)之前,请确保TAS5756MDCAEVM已安装到PurePath Console主板上。  PPC2在运行时将检测连接的是哪块板。

    Andy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在,我可以通过安装TAS5756MDCAEVM来运行PurePath控制台。

    如何从PurePath控制台导出当前的寄存器表?  

    我更改了配置并确保它已生效。

    我从“系统构建”选项卡中导出了4个文件。 那么,哪一个可以指导我在主板上配置PA?

    我发现寄存器tablee2e.ti.com/.../Init_5F00_9a.cfg (4个文件) 与我不再配置的相同(默认值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请勿使用"系统构建"选项卡。

    要将当前配置导出到头文件, 请转至"Direct I2C Read/Write"(直接I2C读取/写入)选项卡,然后使用Register Dump (注册转储)生成头文件。  请参阅下面的屏幕截图。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Andy。

    我已从Register Dump Console转储寄存器表。

    如何读取转储的表?

    W 98 00 00 00
    W 98 7f 00
    W 98 00 00 00
    W 98 00 00 00
    W 98 00 00 00
    W 98 7f 00
    W 98 00 00 00
    W 98 03 11.
    # page 0转储

     例如:w 98 7f 00

    是否表示寄存器地址为0x7f,寄存器值为0x00? 页码为0?e2e.ti.com/.../EQ_2D00_CFG.cfg

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "W 98 7f 00"表示将0x00写入0x7f寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你安迪

    还有两个问题:

    1.如何在配置中区分页面。

       我的数据表不包括I2C配置的顺序,也缺少寄存器的详细描述。

       那么,您是否已将文档包含序列和详细信息? 如果可以的话,请寄给我。

    2.字符串"# page 45 (0x2D)"是向上还是向下?

    W 98 7b 00
    W 98 7c 00
    W 98 7d 00
    W 98 7e 00
    W 98 7f 00
    #第45页(0x2D)

    W 98 00 00 00
    W 98 7f 00
    W 98 00 2D
    W 98 00 2D
    W 98 00 00 00

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何以#开头的行都是注释。  它与任何i2c命令无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Andy。

    您是否有任何文档描述所有寄存器页面中的所有寄存器?以及如何在不同页面中配置寄存器?

    如果你送我来,那就好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jingran,

    让我看看是否可以找到其他一些文档来帮助您。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jingran,

    请参阅下面的幻灯片。

    e2e.ti.com/.../TAS5754M-and-PPC2_5F00_Public.pdf

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人知道哪份文件描述了TAS5756M所有寄存器的孔详细信息?

    您是否可以向我发送任何文件? lijingran@baidu.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jingran,

    有关第0页和第1页寄存器的详细信息,请参阅TAS5754M数据表。  TAS5754M和TAS5756M共享相同的寄存器映射。

    Andy