工具/软件:Linux
尊敬的专家
我们需要使用TLV320AIC3106编解码器将单个数字麦克风MP45DT02配置为左通道。
按照第37页上的手册(SLAS509F -2006年12月- 2014年12月修订),11.3 9数字麦克风连接说:
"如果需要数字单麦克风通道, 则应打开相应的ADC通道,关闭未使用的通道。 启用数字麦克风时,两个ADC都不能用于数字化模拟输入。 数字麦克风配置设置的配置是通过写入Page 0,Register 107 (寄存器107)位D5-D4和 Register 25 (寄存器25)位D5-D4完成的。"
请告诉我们,为了使用我们的麦克风 MP45DT02配置编解码器,我们应该更改哪些寄存器?
-用于向左和向右启动/关闭ADC的寄存器?
-注册107个值?
-注册25个值?
使用麦克风录制的音频似乎很弱,使用相同数字麦克风的其他编解码器工作正常。
此致,
塞尔吉奥