This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3106:数字麦克风音频非常弱

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/641519/linux-tlv320aic3106-digital-microphone-audio-very-weak

部件号:TLV320AIC3106

工具/软件:Linux

尊敬的专家

我们需要使用TLV320AIC3106编解码器将单个数字麦克风MP45DT02配置为左通道。
按照第37页上的手册(SLAS509F -2006年12月- 2014年12月修订),11.3 9数字麦克风连接说:

"如果需要数字单麦克风通道, 则应打开相应的ADC通道,关闭未使用的通道。  启用数字麦克风时,两个ADC都不能用于数字化模拟输入。  数字麦克风配置设置的配置是通过写入Page 0,Register 107 (寄存器107)位D5-D4和 Register 25 (寄存器25)位D5-D4完成的。"

请告诉我们,为了使用我们的麦克风 MP45DT02配置编解码器,我们应该更改哪些寄存器?

-用于向左和向右启动/关闭ADC的寄存器?
-注册107个值?
-注册25个值?

使用麦克风录制的音频似乎很弱,使用相同数字麦克风的其他编解码器工作正常。

此致,

塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sergio
    您还需要配置寄存器98和99。
    十六进制中的所有值:

    W 30 08 01 (超过128个采样)
    宽30 62 A0
    W 30 63 50

    寄存器25和107可保留默认设置

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞尔吉奥,

    我没有收到您的回复,希望我的建议能帮助您解决问题,如果没有,请告知我,我相信我们可以及时解决您的问题。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve

    感谢您的关注。 我在同一天测试了您的建议,但我不确定问题在哪里...

    我可以按照你的建议对寄存器8,99和98进行编程,但运气不好。 录音音质(使用数字麦克风)很好,但音量很弱,应该与智能手机上的麦克风相似。 我必须与麦克风保持近距离通话,才能获得较高的音量。 只要我移开麦克风(比如说半米),音频就会非常弱。

    我在3个载波板和一个EVK上测试了3个麦克风装置,结果相同。

    也许麦克风是单声道的,录音是立体声的,因此我正在失去音频级别...有一些方法可以将相同的音频发送到两个声道,或者这样?

    此致,

    塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sergio,

    您尝试过的其他编解码器是否具有数字处理功能? 您在其他设备上使用的数字麦克风时钟频率是多少?
    麦克风的性能不应因不同的编解码器而异。 所以其他的东西肯定是不同的。

    -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sergio,
    我没有收到您的反馈,我知道AIC3106与数字麦克风的配合非常好,所以我希望您能够弄清楚这一点。如果没有,请告诉我,我们可以知道发生了什么。

    此致,
    -Steve Wilson