This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:载荷下的直流和对称特性

Guru**** 2374150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/634161/tas5754m-dc-and-symmetry-behaviour-under-load

部件号:TAS5754M
主题中讨论的其他部件:TAS5756M

大家好,

我们的客户发现以下行为:

我们注意到,在响亮的音乐/功率瞬变过程中,低音扬声器音盆明显向外移动,并以大约1秒的时间常数返回。 这看来相当令人担忧,因为这是为了使低音扬声器寿命长和公众的看法。

在测量过程中,我们可以通过在~300 Hz,-10dBFS (正弦波本身只是为了削波的水平)下生成脉冲脉冲,并记录直流输出,从而在虚拟负载上再现此情况。

低音扬声器的额定阻抗为6欧姆,我们将其与虚拟负载匹配。

 

 

 

此外,我们还发现,300Hz正弦波本身非常不对称,比正极更呈负值,并且似乎在直流电流周围移动,就好像伺服反馈回路试图捕捉一样。

 

这是从理解BD调制理论中所预料到的,所以也许它可能是'54Ms不同调制方案w.r.t '56M?的一个副作用。

 

我们已经对微控制器的Hybridflow调谐和编程进行了两次和三次检查。 事实上,即使在评估板上有一个空白的杂交血流,它也是可重现的,这让人怀疑硬件本身。

 

该问题与芯片内核温度有关,因为放大器在一段时间内完全运行或在高功率水平时更容易引发。

我们还可以观察到冷放大器在预热之前表现良好,并影响冷却解决方案的热质量的'可'期。 然而,这种行为最终可能会不断地受到挑衅。

 

 

当放大器卸载时,削波的起点是对称的,直流'过冲'小于20 mV,这是无害的。 但是,我们更喜欢将带有漂亮扬声器的放大器作为负载...

 

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们注意到,在响亮的音乐/功率瞬变过程中,低音扬声器音盆明显向外移动,并以大约1秒的时间常数返回。 这看来相当令人担忧,因为这是为了使低音扬声器寿命长和公众的看法。

    在测量过程中,我们可以通过在~300 Hz,-10dBFS (正弦波本身只是为了削波的水平)下生成脉冲脉冲,并记录直流输出,从而在虚拟负载上再现此情况。

    低音扬声器的额定阻抗为6欧姆,我们将其与虚拟负载匹配。

     

     

     

    此外,我们还发现,300Hz正弦波本身非常不对称,比正极更呈负值,并且似乎在直流电流周围移动,就好像伺服反馈回路试图捕捉一样。

     

    这是从理解BD调制理论中所预料到的,所以也许它可能是'54Ms不同调制方案w.r.t '56M?的一个副作用。

     

    我们已经对微控制器的Hybridflow调谐和编程进行了两次和三次检查。 事实上,即使在评估板上有一个空白的杂交血流,它也是可重现的,这让人怀疑硬件本身。

     

    该问题与芯片内核温度有关,因为放大器在一段时间内完全运行或在高功率水平时更容易引发。

    我们还可以观察到冷放大器在预热之前表现良好,并影响冷却解决方案的热质量的'可'期。 然而,这种行为最终可能会不断地受到挑衅。

     

     

    当放大器卸载时,削波的起点是对称的,直流'过冲'小于20 mV,这是无害的。 但是,我们更喜欢将带有漂亮扬声器的放大器作为负载...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Josef发布此内容。

    以下是在播放300 Hz音调突发时桥接输出的直流部分的测量值。

    它是使用Audio Precision APX分析仪上的测量记录仪实用程序记录的。

    50毫伏是相当可以接受的,当电流处于冷态或空载状态时,我们会看到大约20毫伏。

    我已经请求了一些5756M样本来查看他们的BD调制行为是否不同。 我希望样本申请不会被拒绝,因为我在Farnell / Mouser上看到了13周的交货周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josef,

    您是否会再次上传图片1和2? 谢谢。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像1.

    图像2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy,您好! 请您查看这些图解吗? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 作为更新,Andy正在与我们的设计团队合作,为您解答问题。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昨天晚上,我能够与我们的设计团队快速联系,讨论这个问题,他们告诉我在我们进行更多详细讨论之前,先进行更多测试。 我会随时向您发布最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一些初步结果,并认为根本原因是DAC输出与1SPW调制方案相结合的大幅波动。 基本上,我们建议将TAS5756M (BD调制)用于高功率应用。

    此外,我建议您探测SPK_INA-和SPK_INA+引脚,并检查它们的电压是否违反下表中的最大额定值。   

    您可以尝试将DAC增益设置从0dB更改为-6dB。  基本上,DAC_outA/B引脚电压将会衰减。 请参阅以下屏幕截图。   

    Andy