This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101EVM-K:需要在Windows 10中安装TLV320AIC3110 GUI

Guru**** 2514935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/635736/tlv320aic3101evm-k-need-to-process-to-install-the-tlv320aic3110-gui-in-windows-10

部件号:TLV320AIC3101EVM-K

您好,先生:

您是否建议在Windows 10中安装AIC3110 EVM的过程? 我们在尝试运行安装程序时收到错误消息。 如果PC中未安装GUI,我们将无法支持客户的AIC3101配置。



非常感谢

陈耀恩
2017年30月10日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在Windows 7兼容模式下运行setup.exe解决了安装问题。 正在尝试解决NI-VISA和驾驶员问题。



    安装了最新的NI-VISA 17.0 应用程序和驱动程序,并在 禁用驱动程序签名强制的情况下安装了slac521的USB调制解调器驱动程序。
    但是,"PCI Simple Communication Controller"(PCI简单通信控制器)仍有一个黄色的弯曲。

     

     我假定它应该是DFU设备,因此我尝试安装 一个DFUUSB.inf驱动程序,该驱动程序位于AIC3254的程序文件夹中:





    它失败了。   看起来dfuusb.inf与64位 操作系统不兼容。
    现在,我仍需要从产品线获得最新驱动程序的帮助,以便在Windows 10中运行AIC3101 GUI:

    谢谢,此致,

    陈耀恩
    2017年30月10日

    正在尝试安装驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    感谢您的解释。

    我认为问题与您尝试安装的驱动程序有关。 要使此GUI正常工作,您需要  最新 的NI-VISA驱动程序 ,还需要使用  USBMODEVM的Windows 7驱动程序。  

    请尝试前面提到的驱动程序,并告诉我您是否能够使GUI正常工作。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Diego,我安装了NI-VISA和Windows 7驱动程序,我的Win10识别了带有Win7驱动程序的USB调制解调器,正如我的屏幕截图所示,但是,我不知道什么是带有yello弯头的PCI通信控制器设备...Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    如果为此EVM安装了正确的驱动程序,您将在设备管理器中看到类似下图的内容。

    从您的捕获中,我可以看到该主板被检测为NI-VISA USB设备,但在"声音控制器"部分看不到MODEVM。

    如果将USBMODEVM检测为PCI通信控制器,则可能是Windows正在自动配置驱动程序。 应通过强制设备使用正确的驱动程序来解决此问题。

     此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Diego。 我卸载了有问题的PCM通信设备,并安装了slac521的USB-MODEVM_Vista&7.in。如果再次安装, AIC3101 GUI现在可以与Windows 10一起使用...Wayne Chen

     谢谢你