This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:TPA3118D2/TPA3116D2 SNR3116 SNR

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/633949/tpa3118d2-tpa3118d2-tpa3116d2-snr

部件号:TPA3118D2
主题中讨论的其他部件:TPA3116D2

尊敬的各位先生:

我的客户向我们询问TPA3118D2/TPA3116D2的3116的SNR。

这些数据表的规格在典型条件下为102 dB。
但是,当它们测量时,据说与102 dB的规格有很大不同。
我使用AudioPrecision和TPA 3118 D 2的EVM对其进行了测量,结果是LCH:83 dB,RCH:92 dB。
测量条件为
使用EVM:TPA 3118 D 2 EVM
测量条件:VDD:24 V
输入信号被调整为1 kHz,并且电平被调整为最大无失真。
负载电阻4 Ω
增益:EVM设置为:26 dB

我有以下问题。
1.102 dB的测量条件是什么?
2.请告诉我,您是否还可以考虑EVM测量值的差异。

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasebe-san,

    不同板间测得的SNR结果可能不同。 但它应该围绕数据表中显示的数据(102dB)。 测试条件如下:

    PVCC=24V,负载电阻=4Ohm,增益=20dB,输入信号= 1kHz正弦波。 数据 基于TPA3118D2 EVM。  使用AP2722测量。

     您是否启用了介于<10Hz至20kHz之间的BW? 您是否在测量设置中启用了A加权滤波器? 请确保板和仪器之间的GNDing足够好。 请勿使用过长的电缆(电源, 输出/输入...) 进行此测量。 在测量过程中,您获得了多少噪音水平?

    此致,

    郑少文  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn San您好!

    感谢您的回复。

    除增益设置外,测试条件相同。
    我正在使用AP 2722。
    增益设置是26 dB的默认条件,因为不能更改EVM电阻常数。

    您是否启用了介于<10Hz至20kHz之间的BW?  

    ⇒是的,我是这样做的。

    您是否在测量设置中启用了A加权滤波器?  

    ⇒是的,我是这样做的。

    请确保板和仪器之间的GNDing足够好。  

    ⇒我认为GND连接可能不够。

    我认为根据测量环境,很难充分加强GND。

    请告诉我需要多少电缆和GND加强才能作为参考。

    在测量过程中,您获得了多少噪音水平?

    ⇒我不知道测量过程中的噪音水平。

    例如,噪声级别是否表示EVM通电时AP的值?

     

    此致,

    是。哈塞伯

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasebe-san,

    感谢您的回复。 请问您能告诉我 您的SNR测量测试程序吗? 要计算SNR,我们需要知道噪声级别和信号级别。 请告诉我有多少。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn San您好!

    感谢您的回复。
    SNR的测量方法如下所示

    *硬件
    连接EVM和AudioPrecision (AP)
    输入通过Unbal - GND的引脚电缆连接。
    输出通过负载电阻器连接到AUX - 0025,并从AUX - 0025连接到AP。

    *软件(AP)
    在监控输出波形时,输入电平被设置为失真电平的最大值(测量值:9.8 V)。
    此时,将AP Analyzer的dB值设置为0 dB。
    关闭AP发生器的输出并读取分析仪的dB值。

    我也注意到了一些要点。
    在我们的AP中,不能同时打开a_weighted filter和AES 17 Filter
    当20 kHz _ AES 17滤波器打开时,它不会变为102 dB,但它超过A加权
    测量值接近。

    您的测量是否打开了20 kHz_AES 17滤波器

    此致,
    是。哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如对电路有疑问,请访问 https://www.allaboutcircuits.com/

    要购买电子产品,请访问  http://www.kynix.com 或 http://www.ti.com/

    关于机器人或项目,请访问 https://www.instructables.com/

    关于Arduino,请访问 https://forum.arduino.cc/

    关于信号,系统,控制,请访问 http://archives.math.utk.edu/

    电子元件行业新闻,请访问: https://twitter.com/Kynixsemi

    如需了解电子知识,请访问 https://facebookcomshaynechen79.wordpress.com/

    关于Circuit,请 访问http://www.discovercircuits.com/list.html

    有关一般电子产品的任何问题,请访问 :http://forum.electronicsforu.com/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,
    感谢您的详细解释。 如果您使用24V电源,1 % THD输出上的RMS电压值应大于9.8V (应接近且小于24/RMS=16.9V 1.414)。 请仔细检查一下吗?
    能否尝试关闭AP输出上的输入信号并通过AP测量负载上的噪音级别? 它应该是UV水平。 我在频段设置中使用了20kHz滤波器,在该测量中使用了A加权滤波器。 如果您的仪器中只有一个,我认为应该启用20kHz频带滤波器。
    主板上的电源如何? 请使用高质量的电源进行此测量。 另请尝试20dB增益设置,不同的增益设置之间可能存在一些差异。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn San您好!

    感谢您的回复。

    我发现了一个一点错误。
    由于在EVM设置期间发生失真,且没有失真输出,因此输入电平被控制为9.8 Vrms。
    但是,我们发现负载阻力下降约为25 W
    我将再次尝试测量。
    但是,不能同时使用AES 17的A-Weighted和filter。
    因此我将仅使用AES 17进行测量。

    此致,
    Y. Hasebe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn San您好!

    我再次测量。
    关闭AP输出的输入信号,并测量AP负载的噪声级别。
    ⇒我已确认。
    NoiseLevel = 145 μV。

    对于负载电阻,通过将降额提高到50W来监测输出波形。
    但是,监护仪输出波形逐渐夹紧,并将发生关闭。
    这是当您监控FaultPIN时,它会变低。 我稍后会回来。
    它将反复成为其症状。
    所以我关闭一次输入。 (保护设备)

    所以,我认为某种东西正在受到保护,不会出现这种症状
    我认为OCP或OTP是从该EVM的输出波形开始剪辑的症状开始工作的。
    EVM不会发生这种情况吗?
    顺便提一下,使用的EVM是TPA 3118 D 2 EVM REV.C.

    此致,
    是。哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,
    感谢您的回复。 为避免热故障,请在一个通道上应用输入信号,而不是在两个通道上应用。
    噪音水平比预期稍高。 它应小于90uV。 请测量环境温度下的噪音。 请勿在设备仍然很热时执行此操作。 我想您也可以检查AP GUI上的设置(例如输入配置,BW/Fltr设置...) 尝试使用单端和差动输入模式(在EVM上选择JP1和JP2)。
    如果您获得超过12V RMS信号且噪声小于90uV,SNR可能会很容易大于1002dB。 如果您对此测量有更多问题,请告诉我。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn San您好!

    感谢您的回复。

    我测量了环境温度。

    Ta=25℃

    设备处于低温状态。

    和I仅测量了1通道(1个负载连接)。

    然后,我就开始测量噪音水平。

    差分输入

     AP⇒接通、电源⇒接通,无输入,输入配置⇒Bal-GND

     噪声级别≒500uVrms

    2.Ω 单端输入

     AP⇒接通、电源接通, 无输入,输入配置⇒Unbal-GND

      噪声级别≒500uVrms

    如果您获得超过12V RMS信号且噪声小于90uV,SNR可能会很容易大于102dB

    ⇒ 所以我在实验中关闭了EVM电源。

    然后输出噪声约为100 uVrms。

    我知道你的建议。
    但是,我不能排除包括EVM在内的基本噪声基准。

    此外,我连接了两个负载,拔出输入电缆并对其进行测量。
    结果为75 uv rms,85 uv rms。
    在这种情况下打开电源时,它是220 uVrms,440 uVrms。
    我认为CH之间的差异是测量仪器和测量条件的问题。
    在任何情况下,它都不会是90uVrms。

      

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasebe-san,

    感谢您的详细解释。 即使电源关闭,噪音底板也在100uV左右? 这是不可预料的。 在这种情况下,应该为0V。 我相信您的测量中存在一些设置问题。 我们在TI网站上有许多有关音频性能测量的材料。 您可以查看 它们以供参考: http://www.ti.com/lit/an/slaa114/slaa114.pdf  http://www.ti.com/lit/an/sloa068/sloa068.pdf  

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn San您好!

    感谢您的回复。

    即使电源关闭,噪音底板也在100uV左右?

    ⇒关闭电源时,没有0uV左右的噪音。

      我今天确认了,结果是0伏。

    我很抱歉混淆了。

    我们在TI网站上有许多有关音频性能测量的材料。

    ⇒感谢您提供信息。

      我已经知道这两个App Notes。

    不过,我相信这个问题是由于测量系统(环境)而不是测量程序所致。
    由于数据表中没有对AES 17 Fl的描述,因此仅使用A加权进行测量。
    但是,由于仅使用A加权并不会成为数据表的值,我们认为AES 17筛选器非常重要。
    这是否正确?

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasebe-san,

    感谢您的回复。 我同意您的看法,这看起来更像是一个测量设置问题。 对于  D类设备的性能测量,低通滤波器设置(例如 AES17)始终是必需的。   在SNR测量中,A加权滤波器也启用。 现在,我认为关键是噪音测量,20dB增益设置 和输入被禁用。 请尝试 使用支持此配置的另一个instrumemnt吗?

    此致,

    郑少文    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn San您好!

    感谢您的快速而友好的回复。
    我将尝试测量其他仪器。

    此致,
    是。哈塞伯