主题中讨论的其他部件: PCM5122, TINA-TI
您好,支持团队,
我们在时钟从属模式下驱动PCM5121,并通过I2C进行控制。在此模式下,DSP提供BCLK,LRCLK和DIN,而SCK始终存在。
当DSP从复位中恢复并提供上述信号(DIN保持为零)后,就会出现此问题。向DAC提供时钟大约1毫秒后,输出线路上会听到低爆音。
我们最初在默认设置中使用了DAC。 但是,在配置DAC并应用常用修复程序(下面列出了一些修复程序)后,仍然存在爆裂声噪音(即使DAC设置了自动静音位状态):
-软静音(通过SXMT和/或I2C命令)
-数字音量
-手动设置时钟源(禁用自动模式) (P0 Reg37)
-忽略时钟错误(P0 Reg37)
- DAC通道路径静音 (P0 Reg42)
无法听到弹出消息的唯一时间是DAC处于待机模式时。 但是,退出待机模式会产生弹出。 DAC配置为VREF模式。
提前感谢!
Saman