请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
你(们)好
在我的C5505 eZdsp上,我配置了192 kHz录制/播放频率的编解码器AIC3204。
我想复制一个8 kHz的wav文件,以16位PCM格式以Audacity保存。
我做到了:
使用Scilab,我打印了文件的值。
然后我将它们转换成Q15格式。
在我的DSP代码中,我用这些值创建了一个数组。
问题是,当我尝试再现它时,我只听到坏的噪音,而不是声音。
我该怎么办?
提前感谢
Paolo