This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AIC320.4192万Khz -播放8 kHz WAV文件

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/644705/aic3204-192khz---playback-of-8-khz-wav-file

你(们)好

在我的C5505 eZdsp上,我配置了192 kHz录制/播放频率的编解码器AIC3204。

我想复制一个8 kHz的wav文件,以16位PCM格式以Audacity保存。

我做到了:

使用Scilab,我打印了文件的值。

然后我将它们转换成Q15格式。

在我的DSP代码中,我用这些值创建了一个数组。

问题是,当我尝试再现它时,我只听到坏的噪音,而不是声音。

我该怎么办?

提前感谢

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paolo,

    您是否注意到了AIC3204和不同音频源的这种情况? 我不确定此问题是否与AIC3204音频编解码器有关,因为它似乎与DSP中的播放文件处理有关,而不是与音频编解码器配置有关。 也许您可以询问 C5000超低功耗DSP论坛的同事 ,他们可以帮助您处理DSP数据。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Diego,

    对不起,我的帖子不正确。 编解码器配置正确。

    此致,

    Paolo