This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704C:PCM2704C主机PIN's配置问题

Guru**** 2521060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/642953/pcm2704c-question-of-pcm2704c-host-pin-s-configuration

部件号:PCM2704C

您好,先生:

请帮助我们检查表1是否有问题,因为我们需要将主机连接到高(VBus),而数据表中有逻辑低选项?



谢谢,此致,

陈耀恩
2017年27月11日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    表中有一个拼写错误,它应该是总线供电的,而不是自供电的,因为主机引脚选择决定了设备在总线供电模式下的功耗。 如本文所述,当设备设置为在自供电模式下运行时,应使用下拉电阻将主机引脚连接至Vbus。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Diego。 更正后的描述是否应如此? 非常感谢...Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    是的,您对表所做的修改是正确的,而不是自供电,应该是总线供电。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师