请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5421-Q1 TAS5421-Q1:
如果我在 OUTP和OUTN之间添加一个像30mV的小直流电压,会发生什么情况? 假设在PVDD和OUTP之间连接一个电阻 器,并在GND和OUTN之间连接另一个电阻器,这样扬声器和OUTN-OUTN上的电阻就会下降30mV,并且以PVVD/2为中心。
假设在设备处于未静音播放模式且未发生错误后,就建立了此功能。
TAS5421是否指示故障? 如"直流检测"?
另一个问题是:DC检测阈值到底是多少(请参阅 SLOS814C中的第7.3 6章)?