This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:直流偏移添加到Speakeroutputs

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/644888/tas5421-q1-dc-offset-added-to-speakeroutputs

部件号:TAS5421-Q1

TAS5421-Q1:

如果我在 OUTP和OUTN之间添加一个像30mV的小直流电压,会发生什么情况? 假设在PVDD和OUTP之间连接一个电阻 器,并在GND和OUTN之间连接另一个电阻器,这样扬声器和OUTN-OUTN上的电阻就会下降30mV,并且以PVVD/2为中心。

假设在设备处于未静音播放模式且未发生错误后,就建立了此功能。

TAS5421是否指示故障? 如"直流检测"?

另一个问题是:DC检测阈值到底是多少(请参阅 SLOS814C中的第7.3 6章)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens,您好!

    此直流电压可强制施加在LC滤波器扬声器侧的扬声器输出上。  将会有一些缺点。  当设备处于Hi-Z时,输出将被强制为1/2PVDD。  TAS5421-Q1内部的内部下拉功能较弱,在Hi-Z中会将输出引脚拉至地电位  这样做是为了使负载诊断程序不会导致扬声器弹出。  此外,此下拉菜单也是必要的,这样取消静音功能就不会导致扬声器弹出。  根据我们的调查,流行音乐可能相当响亮。

    直流偏移检测将在2.9V直流电压下强制关闭,如数据表电气特性表中所示。  30mV不应触发直流偏移检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Gregg。
    最大的缺点是,此直流电压会强制电流通过线圈,然后通过输出MOSFET (取决于其电流状态)到达PVDD或GND。

    我理解正确,如果我将DC置于IN_N和IN_P之间,我还可以在OUTP和OUTN上生成DC偏移,但在7.3 中,不建议这样做来“确保输出电压的正确斜升”。
    那么,如果进入播放模式后,我慢慢地在IN_N和IN_P之间增加一个DC,会发生什么情况?
    Jens
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jens,您好!
    如果该部件已处于播放模式,然后您慢慢地在输出中强制执行一些直流电,我看不到问题。