请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3254 主题: TLV320AIC3262中讨论的其它部件
您好,先生:
我们有与上一个主题相同的问题:
我们是否可以 对 AIC3254应用相同的通电顺序?
(1)打开外部电源
(2)取消断言硬件重置
(3)通过I2C进行寄存器配置
(4) PLL通电-> MCLK输入-> BCLK/WCLK输出
另一个问题:复位取消断言和第一个I2C命令之间的最小延迟是多少?
谢谢,此致,
陈耀恩
2017年27月12日