This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320ADC3254:硬件重置后MCLK输入

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/642844/tlv320aic3254-tlv320adc3254-mclk-input-after-hardware-reset

部件号:TLV320AIC3254
主题: TLV320AIC3262中讨论的其它部件

您好,先生:

我们有与上一个主题相同的问题:


我们是否可以 对 AIC3254应用相同的通电顺序?  

(1)打开外部电源
(2)取消断言硬件重置
(3)通过I2C进行寄存器配置
(4) PLL通电-> MCLK输入-> BCLK/WCLK输出

另一个问题:复位取消断言和第一个I2C命令之间的最小延迟是多少?

谢谢,此致,

陈耀恩
2017年27月12日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    上述顺序可在TLV320AIC3254中实现,不会出现问题。 AIC3254的应用参考指南第3章介绍了推荐的设备启动顺序

    取消对外部/reset的断言后,内部寄存器的初始化大约需要1毫秒,在此初始化阶段,不应执行寄存器读或寄存器写操作。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Diego。 还有一个问题,我们是否可以将相同的顺序应用到AIC3262?...Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    TLV320AIC3262可使用相同的启动顺序,与AIC3254一样,建议的启动顺序在 AIC3262应用参考指南第3章中进行了说明。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师