Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5630B 我公司的设计已经成功使用TAS5630B多年。 迄今为止,我们已建造了大约70台设备,没有任何问题。 但是,最近,我们的其中一台设备的TAS5630B在通电后花费了异常长的时间来设置就绪信号高。 当我们为该芯片供电时,关闭信号SD会变低(即芯片处于关闭状态),并保持低电平约为0.5 秒。 一旦SD变高,READY变高,芯片随后似乎正常工作。 在我们的设计中,我们需要知道芯片需要多长时间才能准备好传输(更糟的情况)。 我们的设计在传输前等待60毫秒,这始终是足够的时间。 该特定单位已在现场工作了2年,直到最近才开始出现这种行为。
我们正在尝试确定此问题是由IC内部原因还是由外部组件引起的。 是否有人有任何想法或建议?