This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:TAS5630B就绪信号延迟断言

Guru**** 2367240 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/633759/tas5630b-tas5630b-ready-signal-delayed-assertion

部件号:TAS5630B

我公司的设计已经成功使用TAS5630B多年。  迄今为止,我们已建造了大约70台设备,没有任何问题。  但是,最近,我们的其中一台设备的TAS5630B在通电后花费了异常长的时间来设置就绪信号高。  当我们为该芯片供电时,关闭信号SD会变低(即芯片处于关闭状态),并保持低电平约为0.5 秒。  一旦SD变高,READY变高,芯片随后似乎正常工作。  在我们的设计中,我们需要知道芯片需要多长时间才能准备好传输(更糟的情况)。  我们的设计在传输前等待60毫秒,这始终是足够的时间。  该特定单位已在现场工作了2年,直到最近才开始出现这种行为。

我们正在尝试确定此问题是由IC内部原因还是由外部组件引起的。  是否有人有任何想法或建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    SD针脚发出低电平,然后发出高电平的声音,就像PPSC检查设备在启动时首先执行的检查一样。 μF数据表:"此过程的总持续时间与输出LC滤波器的电容大致成正比","典型持续时间<15 ms/μ L"。 您的输出电容可能已改变? 值得快速检查一下

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam,我们测量了"电路内"的输出电容,在第二个功能单元上获得1.7uF,而在第三个功能单元上获得1.89uF。  -Dave  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    当问题发生时,装置之前是否已关闭并处于室温? 主板发热时,问题可能是温度较高?

    如果您更换IC,问题是否出在主板上?

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam,是的,装置之前已关闭,并且处于室温下。 此问题是重复出现的。 在我们的应用中,IC不会长时间工作,散热器保持在室温下。

    我们尚未更换IC;我们希望在更换之前检查所有可以检查的内容。

    戴夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,

    可能值得重新加热IC上的焊接接头,以确保没有导致问题的冷焊料或类似物。

    如果这不能解决问题,我会仔细更换IC,并检查主板是否导致了问题。 将当前装置保存在板上。

    给我发送一封电子邮件到adamsendsky(at) ti(dot)com,我们可以进一步讨论。

    此致,

    -Adam