This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:NE5532输出电流

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: NE5532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/642446/ne5532-ne5532-output-current

部件号:NE5532

我有一个应用程序使用NE5532作为音频线路驱动器(中轨偏置,单端12V电源),并且对输出电流规格有疑问。 根据数据表上的电气特性,输出短路电流列为38mA,与8.2 部分的方框图中的15Ohm电阻器相匹配(600mV/15 = 40mA,限流)。  然后在Vopp下,假设24V摆动至600欧姆负载,我获得(12V/600)= 20mA的电流振幅,我假设这是一个保证规格。 但是,短路电流下列出的最小值为10mA。  在论坛上的另一个来源中,我找到了此放大器的"输出电流"值,列为25mA。 最小短路电流是否意味着某些NE5532的最大输出电流仅为10mA?   我希望得到一些澄清,以了解在设计用途中如何作为最大输出电流的可靠值,最好是在单个12伏电源下工作时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason,

    如您所说的12V/600欧姆,在室温(25C)下支持20mA。 10mA最小值至少有10mA裕度;同样在25C时
    电流限值随温度升高而降低。 这很好,因为短路会增加温度。

    25mA的假设是合理的,可以合理地预期至少从-40C到85C的这种大电流
    然而,数据表并不直接支持这一说法。

    您需要多少电流? 如果设备无法完全满足该值,会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    感谢您的回复。 20mA足以满足应用需求,在测试中,在电流输出电平达到我所使用的电流值时,我还没有遇到任何问题。 但是数据表短路输出电流让我想知道其他NE5532是否无法提供所需的电流,似乎我询问的每个人对数据表规格都有不同的解释。 根据AVD规格,转换速率开始受到5mA (Vo=10V至2kOhm负载)和10mA的最低短路输出电流规格的影响,我有其他工程师说使用此电流高于5mA是一个坏主意。 这让我思考是否应该考虑另一个部件,因此我想直接与TI联系。  如果达到最大电流输出,最大工作温度将为50C,并且如上所述,电源为12V单端,中间轨偏压。

    因此,根据您的上述陈述,您说如果需要在整个温度范围内使用此设备来输出/吸收25mA电流,我应该没有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason,

    很奇怪,Vopp支持20mA,具有3V的余量,而短路的最小电流为10mA。 所以我检查了旧的数据表修订版本,发现10/60限制是在2000年5月增加的。 但为什么会这样呢? 我在Digikey上检查了NE5532竞争对手,发现其他设备也有10/60的限制。 所以有人复制了这个限值,有人创造了原始的不必要的10mA最小值。 在任何情况下,10mA都毫无意义。

    AVD规范没有显示任何弱点,但它在整个温度范围内间接支持至少16.7mA的电流驱动,因为直流增益>10k

    以下是NE5532的50个放大器字符结果。

            iOS -     

      LotID.tmp       Mean   StdDev  Mean-3s  LowRead   HiRead  Mean Mean+3s  读取

    -------- ----------------------------------

        -40C  | -48.027mA 105.198uA -48.342mA -48.096mA -47.607mA -47.711mA   50

        0C   | -48.044mA  65.629uA -48.240mA -48.218mA -47.974mA -47.847mA   50

        25C  | -48.015mA 119.972uA -48.374mA -48.096mA -47.607mA -47.655mA   50

        70C  | -46.818mA  1.537mA -51.429mA -48.096mA -41.748mA -42.207mA   50

        85C  | -44.633mA  1.124mA -48.005mA -45.654mA -40.283mA -41.261mA   50

    -------- ----------------------------------

          IOS2+   

      LotID.tmp       Mean   StdDev  Mean-3s  LowRead   HiRead  Mean Mean+3s  读取

    -------- ----------------------------------

        -40C  | 47.194mA 390.580uA  46.022mA  46.730mA  48.002mA  48.365mA   50

        0C   | 47.032mA 395.059uA  45.846mA  46.094mA  47.525mA  48.217mA   50

        25C  | 46.641mA 310.048uA  45.710mA  46.094mA  47.366mA  47.571mA   50

        70C  | 46.482mA 298.172uA  45.587mA  46.094mA  46.889mA  47.376mA   50

        85C  | 46.434mA 316.390uA  45.484mA  46.094mA  46.889mA  47.383mA   50

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    很好,感谢您提供的信息,很高兴知道此放大器在我的应用中工作正常。 希望数据表将被更正以修复该错误。

    实际上,我还有一 个问题是关于您的上述回答。 数据表显示在Vopp下25C时,12V/600 = 20mA的最坏情况,但您认为在-40至85C的整个范围内预计25mA是合理的。  您能详细说明这一点吗?  这些说法是相互矛盾的。