This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:数字输入引脚的容差功能

Guru**** 2530930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/632950/tlv320dac3101-tolerant-function-for-digital-input-pins

部件号:TLV320DAC3101

您好,

让我确认以下PIN的容错功能。

请确认这些针脚中是否有容错功能吗?

* SDA

* SCL

* MCLK

* WCLK

* DIN

* BCLK

* GPIO1.

*重置

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Machida-san,

    您能否进一步解释"容忍功能"的含义,以便我们进行验证?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan-San,

    >请您进一步解释一下您所说的“容差函数”的含义,以便我们验证?
    我的意思是以下条件。

    *当DAC3101未通电时,上述8个引脚可作为不可断开(或不影响可靠性)的电压得到多少电压?
      下面是I2C的情况。 (如果引脚的“容差”取决于DAC3101的电源,则不允许出现这种情况。 但不依赖于DAC3101的电源,可以施加多少电压?)

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    町田山

    我不建议这样做。 在设备未通电时在数字针脚上设置电压电位可能会导致IOVDD漏电。 如果您需要这样做,我建议您更好地保持设备通电并禁用数字针脚或设置/重置针脚为低电平,这会将这些针脚设置为Hi-Z,外部电势不会影响设备,而且设备也不会影响这些针脚上的信号。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器