This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:在SD处于低电平状态下开机时发出杂音

Guru**** 2366530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1, PCM5100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/633562/tpa6211a1-q1-pop-noise-during-power-on-with-sd-pulled-low

部件号:TPA6211A1-Q1
主题中讨论的其他部件:TPA6211A1PCM5100

您好,

我的客户在5V通电期间TPA6211A1出现杂音问题。 下面 列出了我们所做的背景和测试。  

1. TPA6211A1的输入是单端输入,IN-与带1uF电容器的PCM5100耦合,IN+通过1uF和20K电阻器串联接地。

2./SD在5V启动后始终保持低电平。

3.当5V电源关闭并在几次发送的短时间内打开时,我们将听到杂音,即使/SD仍然很低。

4.在5V通电期间,我们确实看到了无节电输出和无节电输入。

我的问题是:当/SD被拉低时,TPA6211A1的输出应该是高阻抗,为什么存在无配重输出,尤其是当Vcc超过2.5V时? 是否仍有办法避免杂音?

下面是我们捕获的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    杂音是由单端输入配置中的不平衡输入引起的,因此您可以使用差分输入配置来避免此问题。 如果您无法更改输入配置,则应验证离散零部件的公差是否足够。 电阻器应具有1 % 的容差和10 % 的电容器。
    您可以参阅下一个应用报告: TPA6203A1的单端输入减少 ,以找到另一种减少杂音的方法。  

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师