This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5132:有关TAS5132's低功耗模式的问题

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/641775/tas5132-questions-on-tas5132-s-low-power-mode

部件号:TAS5132

尊敬的TI专家:

我正在构建基于TAS5132的扬声器产品。 我注意到,当没有向TAS5132提供音频信号时,它大约消耗200mA的功率。 是否有办法将TAS5132置于低功耗模式?  如果设备进入低功耗模式,是否将RESET_AB和RESET_CD都置于逻辑低电平状态?

此致,

彼得    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    是的,正确。 重置设备将降低功耗。 当设备未复位或"打开"时,设备输出将随50 % 占空比切换。 这通常适用于使用AD调制的D类放大器。

    另外,请参阅TAS55xx调制器数据表,了解关闭调制器以降低功耗的方法。

    谢谢!
    Brian