Other Parts Discussed in Thread: TAS5132
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5132 尊敬的TI专家:
我正在构建基于TAS5132的扬声器产品。 我注意到,当没有向TAS5132提供音频信号时,它大约消耗200mA的功率。 是否有办法将TAS5132置于低功耗模式? 如果设备进入低功耗模式,是否将RESET_AB和RESET_CD都置于逻辑低电平状态?
此致,
彼得