This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5709:TAS5709高THD+N @低输出功率

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/632702/tas5709-tas5709-high-thd-n-low-output-power

部件号:TAS5709

您好,团队,

的客户正在使用TAS5709,发现主音量较小时THD+N非常大。 如下表中所示的红色字体。  例如,当主卷= 0x72时,THD+N到达80.1 %。 这不应 与噪音有关。  请帮助您分析问题,谢谢

 

输入信号

主音量

R

输出功率(W)

THD+N (%)

输出功率(W)

THD+N (%)

1000Hz_-9dB.wav

0x24

8.21

0.423

8.11

0.341

1000Hz_-9dB.wav

0x27

5.887

0.306

5.797

0.237

1000Hz_-9dB.wav

0x2A

4.192

0.214

4.131

0.161

1000Hz_-9dB.wav

0x2D

2.984

0.155

2.93

0.117

1000Hz_-9dB.wav

0x30

2.116

0.12

2.081

0.09

1000Hz_-9dB.wav

0x33

1.502

0.103

1.473

0.075

1000Hz_-9dB.wav

0x36

1.064

0.08

1.045

0.057

1000Hz_-9dB.wav

0x39

0.756

0.052

0.739

0.041

1000Hz_-9dB.wav

0x3C

0.536

0.04

0.526

0.034

1000Hz_-9dB.wav

0x3F

0.3784

0.033

0.3715

0.031

1000Hz_-9dB.wav

0x42

0.2675

0.031

0.2631

0.03

1000Hz_-9dB.wav

0x45

0.1894

0.032

0.1859

0.032

1000Hz_-9dB.wav

0x48

0.134

0.0031

0.132

0.031

1000Hz_-9dB.wav

0x4B

0.0949

0.034

0.0931

0.034

1000Hz_-9dB.wav

0x4E

0.067

0.039

0.066

0.038

1000Hz_-9dB.wav

0x51

0.0475

0.04

0.0467

0.04

1000Hz_-9dB.wav

0x54

0.0337

0.06

0.0331

0.06

1000Hz_-9dB.wav

0x57

0.0239

0.07

0.0235

0.07

1000Hz_-9dB.wav

0x5A

0.017

0.08

0.0167

0.08

1000Hz_-9dB.wav

0x5D

0.012

0.094

0.012

0.096

1000Hz_-9dB.wav

0x60

0.0086

0.11

0.0085

0.11

1000Hz_-9dB.wav

0x63

0.0061

0.11

0.006

0.13

1000Hz_-9dB.wav

0x66

0.0044

0.13

0.0043

0.13

1000Hz_-9dB.wav

0x69

0.0032

0.15

0.0031

0.15

1000Hz_-9dB.wav

0x6C

0.0023

0.17

0.0023

0.17

1000Hz_-9dB.wav

0x6f

1.69 mW

0.8

1.67 mW

1.7

1000Hz_-9dB.wav

0x72

1.25 mW

20.

1.25 mW

40.

1000Hz_-9dB.wav

0x7B

580 uw

80.1

590 uw

78.7

1000Hz_-9dB.wav

0x7E

470 uw

74.

483 uw

72.

1000Hz_-9dB.wav

0x87

303 uw

55.3

318 UW

53.6

1000Hz_-9dB.wav

0x8D

256 uW

42.

272 uw

40.6

1000Hz_-9dB.wav

0x96

225 uw

26.8

243 uw

25.7

1000Hz_-9dB.wav

0x99

220 uw

22.8

237 uw

21.8

1000Hz_-9dB.wav

0x9C

216 uw

19.3

235 uw

18.5

1000Hz_-9dB.wav

0xAE

212 UW

7.

227 uw

6.7

1000Hz_-9dB.wav

0xBD

211 uw

2.9

227 uw

2.7

1000Hz_-9dB.wav

0xC0

210 uw

2.43

226 uw

2.3

1000Hz_-9dB.wav

0xC3

210 uw

2.03

226 uw

1.95

1000Hz_-9dB.wav

0xC6

210 uw

1.72

226 uw

1.65

1000Hz_-9dB.wav

0xC9

210 uw

1.48

226 uw

1.42

1000Hz_-9dB.wav

0xCC

209 uw

1.26

226 uw

1.21

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicole:

    我认为这些数据看起来是合理的。 当输出功率非常 低时,THD+N性能实际上主要由噪声控制。 由于噪声基板是恒定的,THD+N性能会随着输出功率的降低而下降。 对于非常低的输出功率(例如UW级别),它 对于中等功率D类 设备评估没有意义。 请参阅本文档(www.ti.com/.../slaa114.pdf),我们在第11页和第12页上有非常详细的说明。

    此致,

    郑少文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩,您好!

    我找不到文档。您可以再次共享它吗?

    我一开始以为是由噪音引起的,但是你可以从THD+N看到它变成了80 % at580uW,然后它开始变得更好。 如果这是由噪音引起的,则THD+N只会随着输出功率的下降而变得更糟。
    我还在TPA3118 EVM上进行了检查,发现它不会变得如此之快。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nicole:
    上一个链接错误,请尝试此链接 。www.ti.com/.../slaa114.pdf
    您可以在第11页和第12页找到有关THD测量的详细信息。 同样,它对于具有如此低输出功率的THD+N测量没有意义。 在这种情况下,AP甚至无法区分有效信号和噪声基线。 您能否从AP读取测量的频率? 它是预期的,稳定的吗? 如果不是,则测得的THD+N值不值得信任。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicole:

    正如我们在电话中所说的,我相信这个问题已经解决了。 请帮您关闭它吗? 谢谢!

    此致,

    郑少文