This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254混合器功能

Guru**** 2797475 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/633104/tlv320aic3254-tlv320aic3254-mixer-function

部件号:TLV320AIC3254

你好。

我有关于 TLV320AIC3254混合器功能的问题。 我是否可以 将 数字麦克风(插针8和插针11)和线路输入(输入2插针15和插针16)混合到I2S输出。

如果是。 请提供 登记册供我们参考。 感谢您的帮助。~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AJ,

    遗憾的是,此设备无法实现数字麦克风和线路输入的混合。 这是因为使用数字麦克风时,与内部滤波器的ADC连接被数字麦克风接口取代。 仅支持单个操作。

    将数字麦克风信号与模拟输入信号混合的唯一可能方法是将一个通道用于模拟输入,将一个通道用于数字麦克风,然后将其与'AIC3254的miniDSP混合。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Diego。

    我明白了。 感谢您的回复。~