Other Parts Discussed in Thread: LM3886
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/641868/lm3886-thermal-protection
部件号:LM3886你(们)好
1.
根据datahseet,℃温度限制在150℃,但热保护在165下工作。
热保护与绝对结温之间的关系是什么?
二.
如果设备在165℃至155℃之间工作,是否会对设备性能产生任何影响?
3.
在Ta=25℃时,"典型"电气特性会更好。
什么是"限值"特性中的温度?
4.
热保护工作时,什么是TC (机箱温度)?
您有信息吗?
BestRegards