This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:热保护

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/641868/lm3886-thermal-protection

部件号:LM3886

你(们)好

1.
根据datahseet,℃温度限制在150℃,但热保护在165下工作。
热保护与绝对结温之间的关系是什么?

二.
如果设备在165℃至155℃之间工作,是否会对设备性能产生任何影响?

3.
在Ta=25℃时,"典型"电气特性会更好。
什么是"限值"特性中的温度?

4.
热保护工作时,什么是TC (机箱温度)?
您有信息吗?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 150°C接点最高温度仅为接点处的最大连续工作温度规格。 该设备还可支持高达250°C的瞬时安全工作区温度,但这是整个模具(而非结点)的热保护可以强制执行的地方。 根据DS... LM3886具有完善的热保护方案,可防止对设备产生长期热应力。 当模具上的温度达到165°C时,LM3886将关闭。 当模具温度降至约155°C时,它将再次开始工作,但如果温度再次开始上升,则会在165°C时再次发生停机 因此,如果故障条件是暂时的,则允许设备加热到相对较高的温度,但持续的故障将导致设备在165°C至155°C的热关机温度限制之间以施密特触发方式循环 这大大减少了热循环对IC施加的压力,从而提高了在持续故障条件下的可靠性。 由于芯片温度直接取决于散热器,因此应按照散热注意事项中的说明选择散热器,以便在正常操作期间不会达到热关闭。 在系统的成本和空间限制范围内使用最佳散热器将提高任何功率半导体器件的长期可靠性。