请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5411-Q1 您好,
请您回答以下问题吗?
①控制寄存器的初始设置值
激活TAS 5411 - Q 1后,控制寄存器的默认值是什么?
它是否是数据表19第表8页中111.1万的设置。 控制寄存器(0x03)?
②是否可以使用4.87 至5.15 V的故障引脚(14引脚)的上拉电压?
③静音引脚(8引脚)为活动高电平,但检测高电平的阈值是多少?
此致,Orobianco