This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:有关如何使用TAS5411-Q1的问题

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/630932/tas5411-q1-questions-about-how-to-use-tas5411-q1

部件号:TAS5411-Q1

您好,

请您回答以下问题吗?

①控制寄存器的初始设置值

激活TAS 5411 - Q 1后,控制寄存器的默认值是什么?

 它是否是数据表19第表8页中111.1万的设置。 控制寄存器(0x03)?

②是否可以使用4.87 至5.15 V的故障引脚(14引脚)的上拉电压?

③静音引脚(8引脚)为活动高电平,但检测高电平的阈值是多少?

此致,Orobianco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将使用您的数字来回答。
    1.数据表中的初始或默认值正确。 值111.1万或0x78正确。
    2.故障引脚与SCL,SDA,/STANDBY引脚相同,因此绝对最大值为5V。 我不会使用5.15V直流电源。 建议使用3.3VDC电源。
    3.数据表中未提供阈值。 最好将其完全拉至3.3 或完全拉至接地,以便正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gregg先生。

    感谢您重播。
    我的问题已经解决。

    此致,Orobianco。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gregg先生。

    抱歉,让我再检查一次。

    >2. 故障引脚与SCL,SDA,/STANDBY引脚相同,因此绝对最大值为5V。 我不会使用5.15V直流电源。
    >建议使用3.3VDC电源。

    关于上述答案,尽管数据表中的额定值描述为5 V,
    在下一页建议的工作条件下,SCL/SDA的最大值为5.5 V
    关于这一点,当我上次检查时,5 V是数据表中的一个错误,
    我得到了您的回答,5.5 V正确。

    Orobianco,
    >您似乎在我们的数据表中发现了一个错误。 SCL,SDA和待机引脚的绝对最大值为5.5V直流 我们将>更新此信息。

    再次强调,
    您能否告诉我以下引脚的输入电压或上拉电压的最大可用值?

    2引脚:/待机
    4引脚:SDA
    5引脚:SCL
    8引脚:静音
    14引脚:/故障

    在我的客户计划采用TAS5411-Q1的产品中,
    由于电源只有两个系统,即电池(最大16 V)和5 V (4.87 至5.15 V),
    他们希望控制部件使用5 V电压。

    此致,
    Orobianco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Orobianco,

    我回答得太快了。  是,绝对最大值为5.5V直流。 对不起,我误导了你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gregg先生。

    感谢您的回复。

    总之,对于以下所有端子,
    在4.87 至5.15 V范围内操作输入电压或上拉电压的上限是否正常?

    -----------------------
    2引脚:/待机
    4引脚:SDA
    5引脚:SCL
    8引脚:静音
    14引脚:/故障
    -----------------------

    此致,
    Orobianco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Orobianco,
    是的,您可以使用高达5.15V直流的电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gregg先生。

    感谢您的回复。
    我的问题已经解决。

    此致,Orobianco。