This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:DC检测

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/641973/tpa3110d2-dc-detect

部件号:TPA3110D2

您好,先生:

我们想知道,触发DC检测的条件是输入电压差达到112 mV / AV (db)= 20。

平均 LINP (引脚3)和RINP (引脚12)压降为112mV,将发生超过420ms的情况。

因此,如果我们尝试绕过C479,则只保留 c456。

是否可以复制此条件? 如果没有, 是否有复制方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,
    表中的数据基于PVCC=10V。 要触发左侧通道上的直流故障,您可以拆下两个输入电容器(C477和C476),然后将输入信号直接应用于输入引脚(LINP和Linn)。 放大Linn和LINP之间的不同电压,直到触发DC故障。 输入DC检测阈值取决于PVCC和增益设置。 我相信您可以获得与表中所示大致相同的结果。
    此致,
    郑少文