This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:要求在无电感器条件下进行TPA2011效率测量

Guru**** 2539010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/629722/tpa2011d1-asking-for-the-tpa2011-effiency-measurement-without-inductor-conditions

部件号:TPA2011D1

大家好,

客户对不带电感器的TPA201效率测量有疑问。
客户在不使用33uH的情况下的效率 仅为59 %。

在TPA2011 d/s中,在2W/ 4Ω+33uH,Vdd=5V条件下,效率为88 %。

问题:
1.您认为在不测量33uH电感器的情况下装载RL=4Ω,是否会导致效率降低?

2.客户想知道为什么RL = 4Ω+33uH,RL = 4Ω 之间的效率差异??
这是不是如下所述的正确解释,请您帮助确定它是否正确,如下所示?
z=√(R²+ X²)=√(4²+ XL²)
xl=ωL Ω= 2πf Ω*33uH= 62.201Ω(f=300kHz)
∴Z=√(4²+ 62.2²)= 8.84Ω
P= V²/R
如果R (4Ω+33uH)= 8.84Ω 大于R= 4Ω 电阻器
∴P (4Ω+33uH)将小于P (4Ω)。 4Ω 效率( 4Ω+33uH )优于效率()

效率实验
条件如下:播放-3dB正弦波,Vdd=5.12V,增益= 3.14 ,R= 4Ω Ω(电阻器)
1.输入信号电压= 0.707 Vrms,增益= 3.14
2.输出电压=2.22V有效值
3.输出功率= V² Ω/R= 2.22² Ω/4ohm=1.23W (扬声器)
4.引脚=V*I= 5.12V *0.407A=2.084W (播放时为-3dB正弦波,TPA2011输入功率)
5.效率=1.23W/2.084W= 0.59 = 59 %


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    1)我认为,当电阻较高时,效率会提高。 您可以参考放大器数据表的图1和图2来观察此行为。
    2)由于功耗增加,效率会随着负载的降低而降低。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    客户想知道为什么TPA2011的功耗在4欧姆电阻器和4欧姆扬声器之间有所不同。 请您帮忙解释一下吗?

     

     

    您是否还可以测量TPA2011上的4欧姆负载,以查看您的侧基在以下情况下的功耗?

    VDD=5.12V,增益= 3.14 ,R= 4Ω Ω(电阻器)

    输入信号电压= 0.707 Vrms,增益= 3.14

    输出电压=2.22Vrms

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,
    您是否可以帮助解答这些问题?

    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:

    我正等待越南船民进行测试。 我将很快回复更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    4Ω 测试条件为RL=1K+33uH,TPA2011切换频率为300kHz。

    假设图2效率图 正在播放1KHz 0dB正弦波进行测量,客户想知道 RL=4Ω+33uH的Z值,客户输入频率应该是1KHz还是300kHz?

    z=√(R²+ X²)=√(4²+ XL²)

    xl=ωL Ω= 2πf Ω*33uH= 62.201Ω(f=300kHz)

    ∴Z=√(4²+ 62.2²)= 8.84Ω

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott,

    您应该使用开关频率F=300kHz来计算输出阻抗。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,
    感谢你的帮助。 一旦您拥有EVM,请告诉我效率结果。


    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,
    您将在何时收到TPA2011 EVM进行测试?


    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott,

    我收到了EVM并进行了测试。 我得到了2.2 Vrms的输出电压

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,
    感谢您的确认。
    客户的情况会产生什么效率结果? 59 % ?


    谢谢!
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott,

    请记住,扬声器用作无滤波器D类的负载,因为它具有有助于提供高D类效率的电感。 纯电阻负载不是无滤波器D类的工作环境的真实指标,也不能提供准确的效率数字。
    您可以参阅下一个应用报告: 测量音频功率放大器性能的指南 ,以了解有关执行测量的更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师