This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:PurePath编译过程

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/629370/pcm5142-purepath-compilation-process

部件号:PCM5142

您好:

我有一个简单的流量-低通* 80Hz的双四路。 我看到PurePath输出44Khz的二进制文件,但输出一系列切断频率如下:

正在生成base_main_Rate44的代码..正在组装...... 完成。
正在生成base_cutoff-70_Rate44...组装的代码 完成。
正在生成base_cutoff-80_Rate44的代码...组装 完成。
正在生成base_cutoff-90_Rate44...组装的代码 完成。
正在生成base_cutoff-100_Rate44...组装的代码 完成。
正在生成base_cutoff-110_Rate44的代码...组装...... 完成。
正在生成base_cutoff-120_Rate44的代码...组装 完成。
正在生成base_cutoff-130_Rate44的代码...组装 完成。
正在生成base_cutoff-140_Rate44的代码...组装 完成。
正在生成base_cutoff-150_Rate44的代码...组装 完成。
正在生成base_cutoff-160_Rate44的代码...组装...... 完成。  
正在生成base_cutoff-170_Rate44...组装的代码 完成。
正在生成base_cutoff-180_Rate44...组装的代码 完成。
正在生成base_cutoff-190_Rate44的代码...组装 完成。
正在生成base_Cutoff-200_Rate44...组装的代码 完成。
构建成功。

1.我将低通量预先定义为80时,为什么会出现这种情况?

2.我从另一篇文章中看到,PurePath应该为所有支持的采样率输出不同的文件,因为不同速率的系数不同? 这种情况是否也是这样?

3.是否正确地推断Linux驱动程序必须根据音频源采样率动态加载到设备中不同的固件文件?

谢谢你

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tony:

    我今天将对此进行研究,希望尽快得到回应。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    托尼

    请您分享您的PPS项目文件吗? 我看不到相同的输出。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误您的时间,项目在场外。

    以下是一个简单案例的快照。 我注意到,随着构建窗口中的每个截止行的进展,运行时属性窗口中的系数会发生变化,这与多个截止构建文件一致。

    Biquad滤波器是单个低通滤波器,在此情况下为200 Hz。

    也连接了cfg。 嗯...文件附加可能不起作用。 当我放置.CGF文件时,文件不在支持的文件类型列表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tony:

    很抱歉耽误您的时间。  我尝试重现您看到但无法解决的问题。  我会将您添加为e2e论坛的连接,以便您也可以通过电子邮件向我发送您的配置文件。

    我想让您为我验证一下,您的配置中是否有多个覆盖。  请进入工具>概述和配置编辑器>   

    这将打开一个窗口,您在覆层下列出了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    覆盖部分仅具有"基"。 配置部分包含:

    底座

    截止70

    截止日期80

    ...

    截止200

    这与生成过程日志匹配。

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么构建过程是否通过推断我可能需要多个跨界选择并建立这些选择来尝试变得智能? 那么,您可以实例化您想要的一个? 与使用I2C将系数发送到相关寄存器相反?

    谢谢,
    托尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不能完全确定为什么您的列表中有多个。 我从头开始创建了一个项目,在配置窗格中除了'main'(主项)之外没有任何项目。 PPS中的帮助非常深入地解释了配置,以及如果需要,如何只生成一个配置。

    您认为您是否可以在以前的项目上创建这些配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一定是这样! 制造商为我提供了默认的cfg文件作为起点-必须将配置部分保存到cfg中。 查看我通过电子邮件发送的cfg。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到我们必须做到这一点。 如果您认为这解决了您的问题,请将此线程标记为已解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在一切都很好:我在每个交叉频率上创建了一个配置,它成功编译

    哇哦!