This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:关于音量控制

Guru**** 2371540 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/631588/tlv320aic3101-about-volume-control

部件号:TLV320AIC3101

 

你好

我的客户正在评估耳机输出音量变化的拉链噪音

使用TLV320AIC3101将其设置为最终集(预生产)。

根据客户的说法,由于使用P0 R47,P0 R64的音量控制存在拉链噪音

它们将HPLout / HPRout电平控制设置为6dB固定(拉链噪音已放大)。

因此,如果总体积大于0dB,客户打算在运行中使用HPLout / HPRout。

也就是说,

 当总音量为0dB时,使用P0 R47,P0 R64的音量控制为0dB,HPLout / HPRout电平控制= 0dB。  

 当总音量为-6dB时,使用P0 R47,P0 R64的音量控制为-6dB,HPLout / HPRout电平控制= 0dB。

 当总音量为+3dB时,使用P0 R47,P0 R64的音量控制为0 dB,HPLout / HPRout电平控制=3dB。

 当总音量为+6dB时,使用P0 R47,P0 R64的音量控制为0 dB,HPLout / HPRout电平控制=6dB。

据客户称,此操作(*CAS-B纠正措施*)更好,并且未发现任何额外的问题。

 

问题

在TLV320AIC3101数据表第33页中,不建议将HPLout / HPRout电平控制用作动态的音量控制,如下===所示。

但是,客户的用法为案例B:使用HPLout / HPRout级别控制是问题吗?

客户表示在运行中使用HPLout / HPRout液位控制似乎没有问题 ,比CASE A更好。

请您提供意见吗?

客户希望得到您的认可。

 

 

===

日/秒第33页

请注意,此输出电平控件不能用作标准输出音量控件。 它只能用于水平设置,

即调整设备的全刻度输出范围。

===

 

*案例A上一个* 问题(拉链噪音)

P0 Reg47 DAC_L1至HPLOUT音量控制寄存器:动态将0更改为-46dB

P0 Reg51 HPLOUT输出电平控制寄存器:固定(6dB固定)

 

P0 Reg64 DAC_R1到HPROUT音量控制寄存器:动态将0更改为-46dB

P0 Reg65 HPROUT输出电平控制寄存器:固定(6dB固定)

 

*案例B纠正行动*  

P0 Reg47 DAC_L1至HPLOUT音量控制寄存器:动态将0更改为-40dB

P0 Reg51 HPLOUT输出电平控制寄存器: 动态将0更改为6dB

 

P0 Reg64 DAC_R1到HPROUT音量控制寄存器:动态将0更改为-40dB

P0 Reg65 HPROUT输出电平控制寄存器:  动态将0更改为6dB

很抱歉再次打扰你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shibatani-San您好!

    我们随时乐意为您提供帮助,请随时联系我们,无需担心。

    虽然TI不建议将输出电平控制用作标准音量控制,但这样使用不会损坏部件。 根据我们的经验,使用DAC音量控制(R44)可以提高性能。 我对您的客户遇到的这种拉链噪音很好奇,您能否将他们的注册设置发送给我们,以便我听到这种声音? 我在使用设备时未听到此噪音。

    此致,
    -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve San

    感谢您的快速回答,很抱歉我的回复迟到了。

    如您所述,DAC音量(R43,R44)在EVM中没有拉链噪音,谢谢。

    (根据客户,客户不使用 数字音量的原因 是位丢失。)

    请关闭此问题。

    谢谢 ,顺祝商祺