This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:使用TAS5754时出现PurePath Console 2冻结问题和音频数据故障

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, TAS5754M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/631826/tas5754m-purepath-console-2-freezing-up-problem-and-audio-data-fault-with-tas5754

部件号:TAS5754M
主题中讨论的其他部件:TAS5782M

您好,先生:

在寄存器转储期间出现PurePath Console 2冻结问题,需要您的建议:
以下是使用Windows 10复制的过程:

1. 混合流量调节
2.停止混合流量
3.直接I2C选项卡中的转储内存->我们选择了文件目标,但PPC2总是将内存转储到窗口
4.再次转储内存-> GUI冻结,如下图所示。  我们需要强制 关闭GUI以恢复它。

我们还有另一个问题。 当我们禁用每个错误处理项目时,GUI会显示音频数据状态故障。 您是否会建议根本原因以及如何 解决?  



谢谢,此致,

陈耀恩
2017年13月10日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wayne! Andy可以为您提供更多帮助。 此外,您是否刚刚安装了Windows 10,或者它到现在是否工作正常? 此外,您是否有弹出窗口拦截器? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jeff,感谢您的关注。 Win7没有出现此问题。 我们需要解决方法,因为客户需要经常转储寄存器以进行调试...Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wayne! Windows 10有时会出现错误。 您是否有一台较早的Windows计算机,您可以尝试看看是否是问题所在?

    Andy,您好! 您还有其他建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    遗憾的是,我能提供的唯一建议是尝试更多Win 10机器。  PPC2的开发已经完成,我认为不会有更多的更新。  

    另一项建议。  尝试升级TAS5782M以替换TAS5754M,因为PPC3支持TAS5782M。

    Andy