This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:PLL设置建议

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/631511/tlv320dac3101-recommendation-for-pll-setting

部件号:TLV320DAC3101

您好,

我希望您确认TLV320DAC3101 PLL的建议设置。

我发现"表5-28. PLL示例配置",但此表中不包括PLL_CLKIN条件。

MCLK = 25MHz或50MHz。

如果您有任何有关PLL设置的应用程序文档?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Machida-san,

    请在下面找到您描述的时钟频率的一些建议:
    MCLK = 25MHz,FS = 48kHz
    PLL_P = 2,PLL_R = 1,PLL_J = 6,PLL_D = 8813,NDAC = 7, MDAC =2,DOSR =128

    MCLK = 25MHz,FS = 44.1kHz
    PLL_P = 2,PLL_R = 1,PLL_J = 6,PLL_D = 7738,NDAC = 3, MDAC =5,DOSR =128

    MCLK = 50MHz,FS = 48kHz
    PLL_P = 3,PLL_R = 1,PLL_J = 5,PLL_D = 5296,NDAC = 3, MDAC =5,DOSR =128

    MCLK = 50MHz,FS = 44.1kHz
    PLL_P = 3,PLL_R = 1,PLL_J = 5,PLL_D = 803,NDAC = 3, MDAC =5,DOSR =128

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan-San,

    感谢您的回复。
    已理解。

    巴西,