Other Parts Discussed in Thread: PCM1861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/638429/pcm1861-snr-with-12db-gain
部件号:PCM1861您好,
将PGA增益设置为0dB和32dB时,PCM1861数据表中提到了SNR,但我找不到12dB增益的SNR。
那么,请您与我分享这些信息吗?
此致,
加藤