This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861:SNR,12dB增益

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/638429/pcm1861-snr-with-12db-gain

部件号:PCM1861

您好,

将PGA增益设置为0dB和32dB时,PCM1861数据表中提到了SNR,但我找不到12dB增益的SNR。
那么,请您与我分享这些信息吗?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Kato-San:
    让我看看此设备的CHAR数据,以获得SNR测量w PGA增益设置为12dB ...谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-san,您好!

    感谢您的快速响应。

    我期待从您那里获得信息。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-san,您好!

    很抱歉催促您,如果您有任何更新,请告诉我。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-san,您好!

    你对我的问题有任何更新吗?

    此致,
    加藤