Other Parts Discussed in Thread: PCM1865, CC3200, PCM9211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM1865EVM 主题中讨论的其他部件:PCM1865, CC3200, PCM9211
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试将1865 EVM与cc3200启动板一起使用。 似乎可以使用I2C设置和读取pcm1865寄存器,但每当我读取9211寄存器时,我都得到零值。 所以我想我也不能设置9211寄存器。 这很奇怪,但我得到了一个正常的返回代码。 我正在使用I2C地址0x41。
有人能帮忙吗?