This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PCM1865EVM:将1865 EVM与cc3200启动板配合使用

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1865, CC3200, PCM9211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/629972/ccs-pcm1865evm-using-the-1865-evm-with-cc3200-launchpad

部件号:PCM1865EVM
主题中讨论的其他部件:PCM1865CC3200PCM9211

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试将1865 EVM与cc3200启动板一起使用。  似乎可以使用I2C设置和读取pcm1865寄存器,但每当我读取9211寄存器时,我都得到零值。 所以我想我也不能设置9211寄存器。 这很奇怪,但我得到了一个正常的返回代码。 我正在使用I2C地址0x41。

有人能帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jens,您好!
    有关I2C通信,请参阅以下POST链接 PCM186x设备...
    e2e.ti.com/.../206.6666万

    希望这将清除PCM1865的寄存器访问权限的所有答案。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢,但这不能解决我的问题。 我现在可以看到我有3个I2C 7位地址响应:

    0x4a:1865

    0x41:?? 9211.

    0x18:??

    但最后两项没有任何意义。 我可以读取寄存器,但无法解释结果。

    我对0x41地址有些困惑,根据9211文档,它应该是0x40。

    使用USB适配器并使用PurePath控制台设置主板时,一切都正常。

    欢迎提出任何建议。

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我不知道您需要为pcm9211提供外部3.3 V电源,板载3.3 V电源仅用于PCM 1865

    现在,我可以按预期使用地址0x40来设置和读取9211寄存器。


    Jens
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jens,
    很高兴听到问题现已解决。 再次感谢。

    此致,
    Ravi