This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3125D2:规格检查

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/639815/tpa3125d2-spec-check

部件号:TPA3125D2
Thread:TPA3136D2中讨论的其他部件

您好,先生:

我们是调查音频AMP和编解码器。

我们的规格咨询如下,您能否为我们推荐合适的解决方案?

谢谢!!

1.立体声音频AMP应能够驱动>=2 x 10W的8欧姆扬声器

2.立体声音频AMP 路径应包括一个高通滤波器,其截止频率为250Hz +/- 100Hz

3. 立体声音频AMP 路径应包括一个低通滤波器,其截止频率为20kHz +/- 2kHz

4.立体声音频THD不应超过1 % (40dB)

5. 1kHz时的立体声音频SNR应至少为80 dB

6.在负载电阻10K中,立体声线路电平应为2V p-p

7. 立体声线路电平THD不应超过1 % (40dB)@ 0.316 Vrms (-10 dBV)

8. HDA编解码器,与英特尔芯片组上的主机音频控制器兼容

9.单声道(音频编解码器的LFE针脚)应该具有一个AMP,能够驱动6瓦8欧姆扬声器

10.单声道音频AMP 路径应包括一个高通滤波器,其截止频率为75Hz +/- 50Hz

 11.单声道音频AMP 路径应包括一个低通滤波器,其截止频率为1kHz +/- 200Hz

12. 1kHz时的单声道音频THD应小于40dB

13. 1kHz时的单声道音频SNR应大于60dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 我们建议您查看较新的部件,如TPA3136 www.ti.com/.../TPA3136D2 ,它是一种模拟输入D类放大器。 有关单色版本,请访问 www.ti.com/.../tpa3111d1.pdf。 如果您需要数字输入(I2S)放大器,请查看TAS5760 (立体声)或TAS5720 (单声道)。

    谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shu-Cheng,

    正如Jeff所说,TPA3136D2是音频AMP的理想选择。 关于编解码器,您需要在论坛上发布另一个主题,并在论坛上使用'Codec',我们的编解码器专家 将回答您有关 它的任何问题。

    此致,

     郑少文