This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:要求提供TPA2011数据表#39;s 8欧姆时的输出功率

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/631420/tpa2011d1-asking-for-the-tpa2011-datasheet-s-output-power-at-8ohm

部件号:TPA2011D1

大家好,
我的客户想要检查以下条件输出。
根据7.6 表,输出功率为1.46W,与图11相符。
1.RL = 8欧姆,
2.THD+N= 1 % ,
3,f=1kHz

但是,图10输出功率接近2瓦,与7.6 表和图11不同。

能否请您就图10的输出功率接近2瓦的原因发表意见?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Scott:

    图10不正确。 工作特性表和图11的值正确。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师