This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TAS5756M:TAS5756M

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TAS5756MDCAEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/637886/linux-tas5756m-tas5756m

部件号:TAS5756M

工具/软件:Linux

您好,

我有两个TAS5756M连接在立体声BTL +外部单声道放大器中,以便获得立体声2.1 (LR全频扬声器和L+R低音炮驱动器)>>

-请参阅数据表第71页,GPIO0 HF和GPIO1 HF, GPIO0 LF和GPIO1 LF,每项设置的预期设置是什么?

-我想将HybridFlow 5 (HF5)加载到两 个TAS5756M中,不需要开发板,直接在设备上:这是什么方法? 如何加载cfg文件?

感谢您的支持

Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabrizio,

    TAS5756M不是一种可通过写入某些内部寄存器轻松控制的设备。 这就是我们为其发布PPC2 GUI的主要原因。 我建议您申请TAS5756MDCAEVM,然后使用它完成调整。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    感谢您的及时回复,我理解。 我将购买 TAS5756MDCAEVM开发板。

    当我使用 TAS5756MDCAEVM和 PCC2 GUI定义配置/微调时,如何将设置加载到  器件上嵌入的TAS5756M中? 很抱歉我的"虚拟"问题,但我需要先了解整个流程,然后再投入大量时间。  TAS5756M 连接到带有debian (UNIX)操作系统的主机控制器。

    谢谢你

    Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabrizio,

    这根本不是一个虚无的问题!

    完成调整后,可以在以下窗口中的PPC2中转储头文件。 加载Linux驱动程序后,通过i2c下载头文件。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy,您好!

    谢谢,最好的支持! 也许我问了太多,但我尝试了:-)...您能否给我发送一个标头文件,其中包含立体声2.1 配置的HybridFlow 5 (HF5)设置? 现在微调并不重要,因此我尝试加载并开始测试使用2.1 (立体声BTL +外部单声道放大器)应用原理图开发的主板。 我发送了获取软件PPC2 GUI的请求,但尚未收到批准,因此我想继续进行测试。

    下载配置文件时,TAS5756M的配置文件相同。

    谢谢!

    Fabrizio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fabrizio,

    好的。 我可以向您发送包含所有默认设置的头文件。 实际上,如果您只是想检查您的主板上的TAS5756M是否可以播放音频,您只需要向极少数寄存器写入数据。 这是您要寻找的吗?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy,您好!

    是的,我只需要测试立体声2.1 配置,因为现在我有一个TAS5756M立体声L和R全频扬声器,以及一个TAS5756M单声道低音扬声器; 根据数据表中所示的标准原理图,第一个TAS5756M连接到第二个TAS5756M,现在仅缺少下载正确配置文件以测试系统。 根据slau577a和HybridFlow 5 (HF5)部分的说明,低音炮交叉频率应为300 Hz。

    谢谢!

    Fabrizio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fabrizio,

    基本上,如果提供4线I2S,TAS5756M可以在开机后立即播放音频。 如果您的系统无法提供MCLK,则需要某些配置来支持3线I2S。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好!

    谢谢您,我有4线,音频正确,我只需要配置文件,以便在深入了解开发板和用户界面的详细信息之前,对整个系统进行高级测试。

    感谢您的支持

    Fabrizio