This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6203A1:与单端输出一起使用

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6203A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/638670/tpa6203a1-using-with-single-ended-output

部件号:TPA6203A1

您好,支持团队,

我有一些关于TPA6203A1的问题。

我们的客户正在寻找符合以下规格的扬声器放大器。
 1. VCC = 5 V
 2. AB类放大器
 3.增益= 21 dB
 4.单端输入
 Ω 单端输出250 mW/8 μ A
 6.关机后的恢复时间必须为10毫秒或更短
 7. PSRR最好是70分贝或以上
 8. THD + N 是1 % 或更低的理想值

我认为上述规范中最重要的瓶颈是6号,即"关机后的恢复时间必须为10毫秒或更短"。
我考虑过各种设备。
我与客户进行了讨论。 我和他认为TPA6203A1是最符合上述规格的扬声器放大器,尽管它是差动输入和差动输出类型。
单端输出是客户使用所必需的。

我计划按照下图所示推荐电路,以了解客户的规格。

在使用带单端输出的TPA6203A1的情况下,我担心PSRR会变低。
你能告诉我PSRR下降了多少吗?

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana-san,您好!

    下周我将提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana-san,您好!

    我曾尝试进行测试,但由于我们的实验室没有具有所需分辨率的工具,因此无法获得准确的测量结果。
    但是,建议不要使用单端输出,因为此设备设计用于差分输出。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的路易斯-桑:

    感谢您的回复。
    请让我再提三个问题。

    1.在使用带单端输出的TPA6203A1的情况下,我认为除了PSRR之外,没有什么问题。 您是否认为有任何疑虑?

    2.为什么不推荐单端输出?

    3.是否有其他产品满足客户的以下要求?
      1. VCC = 5 V
      2. AB类放大器
      3.增益= 21 dB
      4.单端输入
      Ω 单端输出250 mW/8 μ A
      6.关机后的恢复时间必须为10毫秒或更短
      7. PSRR最好是70分贝或以上
      8. THD + N是1 % 或更低的理想值

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana-san,您好!

    事实上,可以使用带单端输出的TPA6203A1,但您必须考虑添加耦合电容器,因为它需要阻止直流偏移电压达到负载。 您可以参考 放大器数据表的差分输出与单端输出部分以了解更多信息。
    如果您的应用程序是耳机,我建议您查看 产品文件夹。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师