This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:输入和输出电平存在问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/636743/tpa3255evm-problem-with-input-and-output-level

部件号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他部件:TPA3255

我正在评估此主板,有两个问题:

  1. 我正在使用主板进行PBTL模式。 我已验证所有跳线设置是否正确。 我正在使用2.5 欧姆电阻负载。用户指南第2页指出,当我使用 900Hz的纯正弦波尝试此输入时,输入应为4 Vrms, 输出极失真,主板在几分钟后出现故障。   扭曲 输出时可使用的最大电压为1.1Vrms或2.8Vp-p。使用此输入电平,进入2.5 负载的输出电压约为16Vrms,远远低于600W。  
  2. 即使在几分钟的操作中,热声也会很快发散,

请告诉我,在不造成故障或失真的情况下,我应该寻找什么来增加输出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用50V直流输入作为主板
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Abed,

    我为等待而道歉。  

    我们注意到,在PBTL模式下 ,如果R36和R52电阻器没有对地短路(零欧姆)而不是对10k欧姆,则TPA3255EVM可能会过早出现故障。  您是否已将R36和R52替换为零欧姆电阻器?  如果没有,我强烈建议这样做,看看问题是否仍然存在。  

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:  

    不幸的是,我的主板损坏了,我订购了一个新的主板。 收到后 ,我将更换电阻器并再次测试。 如果我想尝试其他模式(BTL和SE),是否必须将电阻器改回10K?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Abed,

    否这些电阻器仅在PBTL模式中使用。 我相信我们已经在较新的主板上纠正了这个问题,并且它们已经设置为0欧姆。 我仍会检查它们以确保它们是正确的。

    此致,

    罗伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:
    我检查了原理图,将电阻器更改为0欧姆,这不会将其接地。 我指的是TPA3255用户指南(文档SLOU441-2016年7月)图6中的示意图。我应该将电阻器更改为0欧姆,或者我应该将J7=2和J8-2连接到接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:
    请忽略上一个POST,我检查了J7和J8的跳线设置,它是2到3,因此两个接头I上的针脚2已连接到GND。 我将电阻更改为o Ohm,然后重试电路板
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Abed,

    当然。 如果这解决了问题,或者您仍需要进一步的帮助,请联系我。

    谢谢!

    罗伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速响应。 希望本周我能登上主板,并让您知道它的发展情况。再次感谢您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Robert
    我有了一个新的评估板,我想在修改它以用于PBTL模式之前测试它是否适用于其他模式。 我正在BTL模式下使用它。 我正在使用5欧姆电阻负载(测量值)。 我正在使用信号发生器来接收输入信号。 如果输出超过24Vrms,裁剪LED将亮起。 我可以使用4Vpp (1.4Vrms)来达到32.25 Vrms的输入信号。这只有210W。请告诉我为什么我无法达到300W的输出电压为38V。 我需要做些什么才能在不夹紧的情况下获得该电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Abed,

    我很高兴听到您又加入了一个电路板。 同时感谢您发送您的输出图片。

    我需要获取有关您的系统配置的更多信息:

    -您的PVDD电压是多少?

    -您的输入信号是差分还是单端?

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Robert  
    我使用单端输入来输入A和C  
    我从51.5V直流开始使用PVDD。 我现在已达到48伏

    Abed Yassine

    产品工程经理

    电子邮件: ayassine@alertus.com

    O:202.ALERTUS (253-7887) x773

    C:401.474 ................................................................3635

    Beltsville Drive 1.172万 | 9楼 | Beltsville,MD 2.0705万


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:
    我回复了您的电子邮件,我不确定您是否已收到我的电子邮件。 无论如何,PVDD在51 Vdc开始,在测试和完全负载期间,它降至48 Vdc
    输入信号为单端。
    正如我之前提到的,当输出超过24 Vrms时,我开始看到失真和削波
    散热器温度上升到80摄氏度。8分钟后,当我将输出推至32V时,主板关闭
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:  

    我回复了您的电子邮件,并发布了以下消息  

    PVDD以51 Vdc开始,在测试和完全负载期间,它降至48 Vdc  
    输入信号为单端。  
    正如我之前提到的,当输出超过24 Vrms时,我开始看到失真和削波
    散热器温度上升到80摄氏度。8分钟后,当我将输出推至32V时,主板关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Abed,  

    我能够重新创建您的配置,并开始测试以查看具体情况。  当我以1.4Vrms运行设备时,我注意到该设备将获得3 % THD+N,这就是我在您的设置中所期望的。

    首先, 该数据表 显示,在10 % THD+N的BTL配置中,您将能够获得315W立体声至4 Ω  这也是假设您的PVDD使用51V。  但是,对于采用51V PVDD和4 Ω BTL的1 % THD+N,您可以达到260W。  

    您未达到260W的原因是负载较大,功率水平较低,但您的距离相对较近。  对于PBTL,600W输出也同样适用于10 % THD+N,正如您所见,它在输出上有明显的裁剪。   

    如果您正在寻找不会失真的功率输出级别,我建议您查看1 % THD+N功率级别,而不是10 % THD+N

    此致,

    罗伯特