This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4675:L4675故障- IC D类音频功率放大器-无声音输出

Guru**** 2373190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1, TPA2039D1, LM4675
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/629962/lm4675-l4675-failures---ic-class-d-audio-power-amplifier---no-sound-output

部件号:LM4675
主题中讨论的其他部件:TPA2011D1TPA2039D1

您好,TI:

 

我想 获得一些专家反馈,了解我们客户主板上放大器芯片L4675最近出现的故障。 没有音频输出,然后

更换放大器芯片本身即可解决问题。 我们目前面临的挑战是,只有在我们的客户接触到电路板组件后,才会对其进行测试。

 

我们自己已经做了相当多的调查,包括验证焊料回流工艺和PCB设计,我们相信这两者都不相关。

我们收到的大多数电路板都没有芯片的焊接桥。 我们在2016年9月收到了一批IC,日期代码为1549,库存中的其余部分已被隔离,计划发回TI进行故障分析。

 

当我们拆下芯片时,发现针脚5至6和/或针脚8至6之间存在电气短路,这意味着输出侧发生了故障。

有人建议为什么会发生这种情况? 如果在主板已通电的情况下连接扬声器,这是否会导致芯片内部熔断?

我认为如果连接了某个有缺陷的扬声器(短路),它也会使芯片的输出端破裂。

 

此致,

Julius Punzalan

欢迎任何反馈。 我们不相信这与日期代码相关,但我们仍将发送给FA进行调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Julius:

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    当问题发生时,您能提供更多详细信息吗? 您能否为我提供一个原理图和PCB布局? 为了回顾一切都是正确的。
    连接或断开扬声器不应造成损坏。 您是否使用不同的扬声器进行此测试?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    感谢您花时间对此进行调查。 我现在没有示意图。 我们的客户是测试主板和插入扬声器的客户。

    我现在更想说的是,一个‘有效率’的扬声器可能会损坏芯片。 主板出现了合理数量的故障,我怀疑这是一个'有效率'的发言人

    返回到好的一批扬声器,最终再次选择并插入另一个未经测试的新板,从而破坏了放大器芯片。 这可能是失败的原因

    已经堆积起来了。

    我在这里的某个线程中看到您回复了某项询问,您已经确认此芯片实际上没有短路保护。 因此,如果 存在短路负载(如有故障的扬声器),

     芯片可能 会损坏。  看一下印刷电路板的布局和部件,我只 能看到从 输出线路到地面的ESD双极二极管保护。 我们可以采取的任何措施来防止这种情况发生

    发生了什么?  谢谢。

    此致,

    Julius Punzalan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julius,

    首先,此设备仅具有热保护。 其次,您应该检查问题是否是由有缺陷的扬声器引起的。
    最后,如果故障扬声器是问题所在,并且设备使用的是DSBGA封装,那么我可以看看以下设备TPA2011D1和TPA2039D1。 它们是具有自动恢复短路保护的D类音频放大器,并且比LM4675便宜。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师