Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1, TPA2039D1, LM4675
主题中讨论的其他部件:TPA2011D1, TPA2039D1,
您好,TI:
我想 获得一些专家反馈,了解我们客户主板上放大器芯片L4675最近出现的故障。 没有音频输出,然后
更换放大器芯片本身即可解决问题。 我们目前面临的挑战是,只有在我们的客户接触到电路板组件后,才会对其进行测试。
我们自己已经做了相当多的调查,包括验证焊料回流工艺和PCB设计,我们相信这两者都不相关。
我们收到的大多数电路板都没有芯片的焊接桥。 我们在2016年9月收到了一批IC,日期代码为1549,库存中的其余部分已被隔离,计划发回TI进行故障分析。
当我们拆下芯片时,发现针脚5至6和/或针脚8至6之间存在电气短路,这意味着输出侧发生了故障。
有人建议为什么会发生这种情况? 如果在主板已通电的情况下连接扬声器,这是否会导致芯片内部熔断?
我认为如果连接了某个有缺陷的扬声器(短路),它也会使芯片的输出端破裂。
此致,
Julius Punzalan
欢迎任何反馈。 我们不相信这与日期代码相关,但我们仍将发送给FA进行调查。