This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:模拟输入特性

Guru**** 2955830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/636929/tlv320aic3268-analog-input-characteristic

部件号:TLV320AIC3268

大家好,

我正在设计中使用AIC3268。 请帮助检查:

(1) ADC单端输入信号电平为0.5Vrms (0.9)。 这意味着,如果在单端模式下输入电平高达0.5Vrms (Rin=10K且所有增益控制设置为零),它可以记录全音阶音频数据。 如果输入电平超过0.5Vrms,则记录数据将被剪切。

(2) ADC差分输入信号电平为1Vrms (0.9)。 由于每个模拟输入(IN1~IN4)的最大电平是0.5Vrms? 差分信号合并后...在进入ADC之前,它将为2*0.5Vrms = 1Vrms。 对吗?

(3)0.5Vrms或1Vrms是ADC模拟输入的限制? 如果我选择40K之类的大Rin,它会增加输入信号电平的最大容量吗?

巴西,

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Steven,

    请参阅我在下面的评论:

    1-是,在SE模式下,通过0.5Vrms在数字域中实现全刻度输入,如果超过此电压,则会发生削波。

    2-是的,差动输入电压规格来自每个输入引脚的单端功能。

    3-这些电压受器件输入功能的限制,建议不要提供高于建议值的输入信号。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的帮助!

    在我们的定制主板中实施aic3268驱动程序后,我尝试通过aic3268 (AS1)的音频接口录制(使用alsa实用程序“arecord”)全尺寸立体声PCM数据:

    -模拟输入信号在IN2L和IN1R引脚上为1KHz正弦波。

    - IN2L和IN1R的输入阻抗为10K欧姆。

    -输入共模(CM)为0.9V

    -所有增益均为零。(我已检查模拟增益,数字音量控制,数字增益调整,如下所示)

    奇怪的是,输入电平必须达到1.76~1.8Vpp (约0.63Vrms而不是0.5Vrms)才能在数字PCM域中实现满量程。

    有什么问题吗?! 还是容忍?

     通过示波器显示IN2L上的模拟信号:

    通过Audacity应用程序打开的数字PCM数据:

    谢谢!

    巴西,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,
    我发现内部共模CM1/CM2选择会影响录制数字级别。
    在上述情况下,CM1选择10K欧姆,如IN2L/IN1R,而CM2未选择。

    1.您能否详细介绍CM1/CM2? 使用单端模式时,必须设置什么CM1/CM2值?
    2.“输入共模控制(B0_P1_R58)”怎么样?

    非常感谢!
    巴西,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Steven,

    提供两个共模连接的目的是允许有效CM电阻与10k,20k或40k不同。 在单端模式下,所用CM应配置为与所选单端输入具有相同的输入电阻值。

    输入共模控制寄存器用于将未使用的输入驱动至共模电压。  对于在正常操作期间更改输入的应用,这有助于将输入保持在共模电压。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    当输入信号达到0.5Vrms时,我可以记录全刻度数据。

    非常感谢!

    巴西,

    Steven