大家好,
我正在设计中使用AIC3268。 请帮助检查:
(1) ADC单端输入信号电平为0.5Vrms (0.9)。 这意味着,如果在单端模式下输入电平高达0.5Vrms (Rin=10K且所有增益控制设置为零),它可以记录全音阶音频数据。 如果输入电平超过0.5Vrms,则记录数据将被剪切。
(2) ADC差分输入信号电平为1Vrms (0.9)。 由于每个模拟输入(IN1~IN4)的最大电平是0.5Vrms? 差分信号合并后...在进入ADC之前,它将为2*0.5Vrms = 1Vrms。 对吗?
(3)0.5Vrms或1Vrms是ADC模拟输入的限制? 如果我选择40K之类的大Rin,它会增加输入信号电平的最大容量吗?
巴西,
Steven