Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M, TAS5766MRMTEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5766MRMTEVM 主题中讨论的其他部件:TAS5766M,
您好,TI
我在TI文档中找不到任何有关使用PPC3的End System Integration (终端系统集成)选项卡生成的头文件的指导。 我不太熟悉该过程,但我想使用bootloader吗? 我希望我的安培设置在通电时加载到安培。 如果需要,我有SD卡,可以将程序数据保存到SD卡中,并使用PPC主板上的SD卡插槽。
任何更多信息/指导都将很有帮助。
谢谢
-Mike