This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766MRMTEVM:使用从PPC3生成的头文件

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M, TAS5766MRMTEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/638212/tas5766mrmtevm-using-header-file-generated-from-ppc3

部件号:TAS5766MRMTEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5766M

您好,TI

我在TI文档中找不到任何有关使用PPC3的End System Integration (终端系统集成)选项卡生成的头文件的指导。  我不太熟悉该过程,但我想使用bootloader吗?  我希望我的安培设置在通电时加载到安培。  如果需要,我有SD卡,可以将程序数据保存到SD卡中,并使用PPC主板上的SD卡插槽。  

任何更多信息/指导都将很有帮助。

谢谢

-Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike! Andy将查看您的问题。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    PPC3不能使用头文件。 它仅用于客户系统中的系统集成。 例如,在大多数客户系统中,TAS5766M由主机处理器(如DSP或ARM)控制。 主机上的固件使用标头文件。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能帮我更好地理解吗?

    因此,在断开电源(PVDD或USB电源)时,为EVM提供的PPC3中的SMART amp/EQ设置是易失性的?  如果是,有什么方法可以在通电/断电之间保留设置?

    谢谢

    -Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    您的理解是正确的。 如果您使用TAS5766MRMTEVM,则需要在启动TAS5766M设备后启动PPC3 GUI对其进行编程。 在客户系统中,主机处理器(如DSP或ARM)将通过i2c将配置下载到TAS5766M。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以理解,但我当前的设置将PurePath控制台主板连接到TAS5576MRMTEVM。 PurePath控制台主板是否能够作为主机在关机/开机后保留设置?

    如果这个问题是多余的,请道歉

    谢谢
    -Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    不能。PurePath控制台主板本身现在不具备该功能。

    Andy