This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:关于VINL和VINR的输入阻抗

Guru**** 2365770 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3060
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/629509/pcm3060-about-input-impedance-of-vinl-and-vinr

部件号:PCM3060

您好,支持团队,

我有三个关于PCM3060的问题。

VINL和VINR的输入阻抗是多少?
2.当RSTN为'H'时,VINL和VINR的输入阻抗与当RSTN为'L'时的输入阻抗是否不同?
3.如果上述问题2为"是",则当RSTN为'L'时,VINL和VINR的输入阻抗有多大?

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana,您好!

    PCM3060的模拟输入引脚的阻抗为10kΩ Ω,当设备处于重置状态时不应改变。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Melendez-San,

    感谢您的及时支持。
    我明白你教会了我。
    这对我很有帮助。

    祝您一切顺利,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Melendez-San,

    我还有一些关于PCM3060的模拟输入终端VINL和VINR的问题。

    1.在工作状态下,VINL和VINR是否内部偏置到Vcc/2 V?

    2.在重置状态下,VINL和VINR是否内部偏置为Vcc/2 V?

    3.在开机后的默认状态下(完全不能通过数字通信访问的状态),VINL和VINR是否内部偏置为Vcc/2 V?
    从客户的评价来看,他们似乎没有偏见。

    4.如果在上述情况下它们不是内部偏压3,那么在外部施加偏压的方式上是否存在任何问题(例如由Vcc (模拟)和AGND之间的电阻器分压器产生)?
    在如何使用客户时,信号可能会通过耦合电容器输入,即使其内部没有偏置到模拟输入端子。

    此致,
    Tachibana先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Tachibana-san,

    PCM3060的VINx输入没有内部偏置,输入信号应从外部偏置到VCC/2。 数据表(第40页)中有一个推荐的输入电路可供参考:

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Melendez-San,

    感谢您的回复。

    根据您的评论,模拟输入端子VINL,VINR不会出现内部偏置。
    但是客户说,在他的评估中,在这些终端上可以看到DC的2.5 V。

    我将改变我的问题。

    1.考虑到下图中的电气特性和应用,
    当0.5 块处于活动状态时,ADC*Vcc的电压似乎在这些端子上出现内部偏压。
    我的理解是否正确?

    2.我猜当ADC块进入省电状态时,内部偏压(Vcc/2)将不会应用到这些端子上。
    这是否正确?

    3.当0.5 块处于省电状态时,将ADC*Vcc的偏压应用到这些端子上是否有问题?
    此外,在省电状态下输入模拟信号是否有问题?

    感谢您的合作。
    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Tachibana-san,

    很抱歉混淆,我之前显示的电路使用Vcom将输入电路偏置在VDD/2级别,该部件的输入偏置。 正如您所提到的,偏置是在内部生成的,因此只有当零件处于操作模式时,与ADC的连接才会激活。 当部件处于省电状态时,提供输入信号应该没有问题。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melendez-San:

    感谢您的评论。
    我猜的已经很清楚了。
    非常有帮助。

    此致,
    Tachibana先生